This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADC、用于组装压力和温度传感器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1223485/ads1220-adc-to-assemble-pressure-and-temperature-sensor

器件型号:ADS1220

您好、专家!

你好! 我是代表客户发布此帖子。  

我使用 ADS1220作为 ADC 来组装压力和温度传感器。 为了节省成本、我使用内部温度传感器作为温度源、并使用 MEMS 电桥生成压力信号。

校准压力后、 精度正常。 但℃产品说明书规格0.5 μ V、温度信号具有更大的误差。 当℃温度高于10 ̊ C 时、精度很高。 ℃0℃℃、-20 μ A 时、误差大约为3 μ V。 我似乎需要校准内部温度传感器。 您是否认为内部温度信号异常?

我需要一些测试数据、以便我可以估算多阶拟合。 您能给我吗? 还是认为线性拟合? 三阶配件还是更多配件? 甚至是 Segmental 配件?

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    在 TA =-40°C 至+125°C 时、内部温度传感器的精度应在-1°C°+1 ~ C 的范围内 数据表中的下图显示了精度图:

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我和团队中的一位专家进行了沟通。 请参阅 他的以下分析和建议:

    使用温度传感器并实现0.5 (甚至1)°C 精度的问题在于芯片温度不一定等于环境温度。  器件在芯片周围的油液中进行验证、芯片/芯片的温度非常接近油液温度。  

    在系统测试中、环境空气温度很容易与模温不同。  在较冷的环境温度下、这将非常明显、因为流经 ADS1220的电流会产生一定程度的自发热。  对于系统测试、很可能需要相当长的浸泡时间、芯片才能接近环境。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔