This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:是否已将 AVDD 电流领域复位?

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221828/ads1298-avdd-current-realted-to-reset

器件型号:ADS1298

嗨、大家好!

   我有一个根据 ADS1298 EVM 电路设计的电路板。 我 第一次添加 AVDD=3.3V、ASS=0V、DVDD=3.3V 时得到的 AVDD 电流小于1mA。

当我再次增加上述电压时、AVDD 的电流变为超过10mA。我没有将 RESET 引脚连接为高电平或低电平。 我发现 AVDD 的电流典型值 约为3mA。

我在 EVM 电路中发现 RESET 引脚拉至高电平。  上电时 RESET 引脚是否必须为高电平?  

RESET 引脚悬空是否会导致 AVDD 电流 上升 到10mA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白这个问题、您能解释得更清楚一点吗?

    ----------------

    " 当首次添加 AVDD=3.3V、ASS=0V、DVDD=3.3V 时、我得到的 AVDD 电流小于1mA。"   这话什么意思?

    " 再次增加电压、AVDD 的电流变为超过10mA。"  添加电压意味着什么? 以及更高的水平?

    "我没有以高电平或低电平连接  RESET 引脚"/RESET 引脚不应悬空;悬空复位可能会导致 ADS1298不稳定、请查看数据表和 EVM 用户指南原理图、了解您应如何处理 RESET 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    感谢您的答复。

    " 当首次添加 AVDD=3.3V、ASS=0V、DVDD=3.3V 时、我得到的 AVDD 电流小于1mA。"   "那你打算怎么办?" 首次为 ADS1298上电。

    " 再加电压、AVDD 的电流变为大于10mA。"   添加电压意味着什么? 再次打开?--AAVDD=3.3V,ASS=0V,DVDD=3.3V。

    此处是原理图、我不会将复位和 SPI 等数字信号连接 到 MCU。

    我认为  、如果有任何峰值电压超出规格、明天必须测量 AVDD 的功率斜坡时间。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 ADS1298评估套件/板(EVM)与客户 PCBA 进行验证和验证。

    ----------------

     AVDD–AVSS 电压是多少?

    当您提到大于10mA 时? "怎么样?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCBA 上发布了不同的原理图。我将 PCBA AVDD 更改为3.3V,并将 AVSS 与 DGND 连接在一起,因此 AVDD-AVSS=3.3V。 AVDD 的电流为15mA 至20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     /RESET 引脚不应悬空;悬空复位可能会导致 ADS1298不稳定、请查看数据表和 EVM 用户指南原理图、了解应如何处理复位引脚。

    -------------------------------------------------------

    如果您使用单极电源、

    请查看数据表  

    11.2连接到单极(3V 或1.8V)电源

    11.1上电时序控制

    -------------------------------------------------------
    建议使用 ADS1298评估套件/板(EVM)与客户 PCBA 进行验证和验证。

    谢谢