您好!
你好。
我正在查看 ADS131M08、以尝试了解它是否能够读取所有8通道差分信号、每个8通道的速率为24位、速率为32kSPS。
而且对于其 SPI 链路,如果我想把所有这些数据都输出(32*1024*SPS*24bit*8channel=6.29Mbps),在连续转换模式下,SPI 似乎也可能处于连续模式,我是不是对的? 如果是、在 EVM 板上、它是否能够全速运行、因为 PHI 板可能仍需要执行 GUI 等其他操作?
关于 EVM、软件是开源的吗? 我想通过添加原始数据的移动平均法来修改它、然后在某种情况下触发 GPIO、我可以根据现有的软件源文件执行该操作、还是必须从头开始?
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特