This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:所有通道都具有大延迟

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218293/dac81416evm-large-delay-in-all-channels

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC81416

大家好、

我们的客户注意到  DAC81416EVM 的输出有很大的延迟。 请参阅下面的问题详细信息。

我从您那里订购了 DAC81416EVM 和 USB2ANY、正试图同时向全部16个通道发送采样率为1kHz 的信号、但所有通道都有较大的延迟。

如果我是正确的、DAC 应该具有50MHz 的处理速度、USB2ANY 25MHz 的处理速度、我认为它应该能够处理这一点

大约是0.2-0.3秒、但不确定。 我们有一个示波器、我们可以清楚地看到延迟、因为它不是一个平滑的波

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    它们使用什么来控制 USB2ANY? USB2ANY/DAC81416EVM GUI 并不真正 用于向 DAC 发送连续数据以生成波形。 延迟可能来自软件本身、而不是 USB2ANY 或 DAC81416  

    此致!

    Katlynne Jones