This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:AMC60704功耗是否与 AMC60804相同?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60804, AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211310/amc60704-is-the-amc60704-power-consume-the-same-as-the-amc60804

器件型号:AMC60704
主题中讨论的其他器件:AMC60804

大家好、

我的客户最近开始测试 AMC60704功能。 由于他们在电路板上使用了 AMC60804、因此他们 在同一电路板上测试了 AMC60704而非 AMC60804。 但在具有相同配置的相同电路板上、AMC60704和 AMC60804之间的结果有所不同。 根据他们的光学模块应用、RX 功率从0.5dbm 增加到~2dBm、而功率增加了0.2W。 IDAC 设置为约50mA、VDAC 设置为-1V 至-1.5V、两者都处于相同的条件下、但 IDAC 和 VDAC 控制的 RX 功率并不相同、显然 RX 功率  具有不同的功率耗散。 这种现象的原因可能是什么? AMC60804上的配置是否可应用于 AMC60704? 它们的功耗是否相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    IDAC 的 PVDD 电源是什么?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、他们之前应用的电路 PVDD 是1.8V。 不同 PVDD 是否存在任何影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    我还应该问 IDAC 输出端的预期电压是多少。 AMC60704的顺从电压高于 AMC60804。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    1、左侧是60804的数据表、右侧是60704的数据表。 60804输出依从电压为 PVDD-0.15V、60704输出依从电压为 PVDD-0.3V。 因此、我认为   AMC60704的顺从电压比 AMC60804小。 是这样吗? 和满量程输出电流分别为150mA 和200mA。 我认为这就是他们在相同条件下应用输出功率不同的原因。

    2、客户会发现、如果他们由 IDAC 输出控制的激光驱动器具有相同的功耗、但 AMC60704的功 耗与  AMC60804的功耗不同。 我们是否有过关于 在相同条件下 AMC60704和 AMC60804的功耗比较的测试? 如果我们没有、我们能否进行测试并与客户分享结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    让我检查一下这个。 如果我们没有数据、我可以在下周进行测试。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    您能否分享一个原理图并描述如何测量 RX 功率、以便我了解具体情况。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones:

    我将通过电子邮件分享原理图。 如果    在相同条件下 AMC60704的功耗与 AMC60804的功耗不同、您能帮忙检查并分享体验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    我将查看原理图并通过电子邮件回复。 我现在将关闭该主题。  

    此致!

    Katlynne Jones