Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
尊敬的社区与支持团队:
ADS131M08存在问题。 在电流批次中、我们注意到一些通道的输出信号中存在异常噪声。 然后、我们非常仔细地研究了这一点、并得出结论:某些通道上的位发生翻转。 根据我们的测量结果、一个字节的第一位似乎随机出现了重叠、即位15和位23。 我们尚未排除它也会影响位7、但由于噪声传导器的原因、这似乎可以忽略不计。
例如、我们观察到、在测量期间、通道 CH1至 CH5正确运行、在 CH0处输出值跳跃、位15随机翻转:
出发地:1111 1111 1111 1011 0011 0010 0010 1010。
更改为:1111 1111 1011 1011 0010 0101 0011
这将使输出值从-314838跳到-282029。 我们已在图像"ads131_failure_ch0.png"中记录了这一点。

在另一次测量中、同一 IC 的 CH5上的位23也发生了翻转。
出发地: 0000 0111 1000 0110 1010 1111
更改为: 1000 0111 1000 0110 1100 1101
这意味着输出值从493231显著跳到-7895347。 我们已在图像"ads131_failure_ch5.png"中记录了这一点。

进一步的测量表明、钻头在某些区域是倾斜的。 这也可能解释为什么一些通道显示没有位错误(跳转到输出值)、而其他通道经常显示这些错误。
为此、我们进行了测量并将输入信号从+0.6V 扫描到-0.6V。 乍一看,几乎看不到任何错误,但如果计算 y (n)= y (n)-y (n-1),您可以非常清楚地看到有位翻转的区域。 在本例中、位15再次被倾斜。 我们附加了一张图像、记录了该行为:"ADS131_failure_Sweep.png "。


另外、我们还使用 ADS131的内部基准。
什么能导致或解释这样一个字节开始时的位倾斜?
是否已注意到此类错误或类似错误、以及是否有可用的勘误表?
到目前为止、我们只有一个系统会发生该错误。 但老实说、我们还不知道还有多少其它系统和 ADS131可能会受到影响。
因此,我们要求在这里进行热烈的讨论,并希望在这一议题上得到支持。
此致、
罗伯特