This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0520:数据表和 TIDA-01349中直流母线电压测量的实施差异

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M0520, TIDA-01349

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213171/amc1303m0520-implementation-difference-for-dc-bus-voltage-measurement-in-datasheet-and-tida-01349

器件型号:AMC1303M0520
主题中讨论的其他器件: TIDA-01349

大家好、

在 AMC1303M0520的数据表中、显示了一个原理图、用于说明如何在总线电压测量中使用 IC。 在这里、较高的电位连接到 AINP、较低的电位连接到 AINN。

但是、在 TIDA-01349原理图中、出于相同目的、连接到 AINN 和 AINP 的输入是互换的。 能否解释一下这一变化背后的背景?

谢谢。

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    这样做没有特殊原因或不利方面-也许在布局中更容易实现。 当然、这会导致极性变化。