This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:输入和放大器;输出引脚阻抗

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211715/adc128s102qml-sp-input-output-pins-impedance

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

您好!
我想在主器件和从器件之间实现 DIN、DOUT、CLK、CS 串联和并联端接。 它们将位于不同的板上、通过板对板连接器连接在一起。  
我已经计算出两个板上布线的特性阻抗、它们有近51欧姆。

1)我没有在数据表中找到关于上述引脚输入和输出阻抗的足够信息,您能帮我解决这一问题吗?
2)您是否建议使用 RC 或热敏端接而不是正常序列(源)和并联(负载)?


此致、
穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您可以通过泄漏电流估算 ADC128S102上引脚的阻抗、其中 Z =电源/泄漏。  最大 SCLK 速度为16MHz、因此我认为简单的串联 R 应该没问题。  如果您有可用的布板空间、您可以在最后根据需要为电容器留出空间