对于如何处理未使用的引脚、例如未使用的 ADC 输入、DAC 输出和 GPIO、是否有任何建议? 它们是上拉还是下拉、还是可以保持未连接状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于如何处理未使用的引脚、例如未使用的 ADC 输入、DAC 输出和 GPIO、是否有任何建议? 它们是上拉还是下拉、还是可以保持未连接状态?
尊敬的 Mark:
未使用的输出(数字或模拟)可以保持未连接状态。
未使用的 ADC 输入可以保持未连接状态、只需确保在寄存器映射中相应的通道已断电。
只要 GPIO 未配置为输入引脚、就可以将其保持未连接状态。 如果是、则使用上拉/下拉电阻使引脚保持已知状态。 同样、 如果未使用引脚、请确保将任何其他数字输入、如 RESET、上拉/下拉至已知状态。
此致!
Katlynne Jones
尊敬的 Katlynne:
感谢您的快速反应和您的评论是有意义的,尽管我可能需要一些关于 GPIO 的澄清。
我没有完整的数据表来查看 GPIO 说明、但其他类似的模拟监控器件的 GPIO 结构在复位后类似于 POR、默认为高阻抗状态、但不严格地处于输入或输出状态。 如果被上拉、这似乎旨在作为输出、或者由外部驱动的输入。 如果是 AFE11612的情况是这样、将它保持悬空可能不是一个好主意。