请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
有一个 ADS 的低通滤波器: "sinc 滤波器是可变抽取率、三阶低通滤波器"
数据表中的图29和图30是如何计算低通截止频率的? 例如、为采样率选择4K、低通截止频率是多少? 该值是如何计算的? 此滤波器的频率响应图是否可供参考? 例如、10Hz 至100Hz 信号滤波了多少 dB?
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有一个 ADS 的低通滤波器: "sinc 滤波器是可变抽取率、三阶低通滤波器"
数据表中的图29和图30是如何计算低通截止频率的? 例如、为采样率选择4K、低通截止频率是多少? 该值是如何计算的? 此滤波器的频率响应图是否可供参考? 例如、10Hz 至100Hz 信号滤波了多少 dB?
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
樱桃