This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:关于 ADS54J66的 LMFC 边界

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204727/ads54j66-regarding-lmfc-boundary-of-ads54j66

器件型号:ADS54J66

您好!

我正在使用 ADS54j66 ADC。 我需要多芯片同步。 这是由 JESD204b 子类1实现的。

板上安装了两个 ADC。

以下是 JESD204B 参数。

通道数量                 L = 4

转换器数量            M = 4

每帧八位位组            F = 2

每多帧的帧数       K = 16

每帧样本数           S = 1

采样时钟                = 300MHz

帧时钟                   = 300MHz


为了找到 ADS54j66的 LMFC 边界、我特意在其中一个转换器 SYNC 引脚上添加了延迟。

每当 ADC 上的 SYNC 引脚延迟超过一个 LMFC 边界  时、我在 ILA 序列中预期有16 (每个多帧的帧)帧时钟延迟。

但在整个 ADC 的 ILA Sequence 中观察到了32个帧时钟延迟。

当 ADC (ADS54J66)中的 LMFC 计数将打包为零时?  如果是每多帧帧帧帧数、我应该在 ILA 中得到16个帧时钟延迟。

请澄清一下。

提前感谢。

此致、

Sarojini.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarojini,

    您是延迟 SYNC 还是 SYSREF? 能否发送一个时序图来显示具体看到了什么? 延迟有多大? 如果您要延迟同步、是否为每个器件同时使用 SYNCbAB 和 SYNCbCD? 为什么要添加此延迟? 这两个器件是否未同步? 这两个器件是否均以相同的布线长度布线 SYSREF 和器件时钟?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     我正在延迟两个 ADC 已同步的 SYNC.Sysref。 使用的是 SYNCbAB 引脚。 我们已经实现了 ADC 之间的同步。

    我们所有的 SYSREF 和器件时钟都具有相同的布线长度。

    由于我们要同步多个电路板、因此我们想知道 ADS54J66的 LMFC 边界。

    我要在 LMFC 边界中间断言 SYNC 脉冲。 因此、对于所有 ADC ILA、我们将进入单个 LMFC 边界。

    当 ADC (ADS54J66)中的 LMFC 计数将打包为零时?  如果是每多帧帧帧帧数、我应该在 ILA 中得到16个帧时钟延迟。

    此致、

    Sarojini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarojini,

    您的 RBD 设置是什么? 您是否尝试过使用 K = 20或32进行此测试? 您的同步是否与 SYSREF 同步? 如何对 SYNC 进行置位? 通常、这与任何东西都不同步。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    请确认通道速率。 我假设您的 JESD IP 在每个通道上导出32位数据?

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     现在我的 RBD 为0。 我们只考虑了 K =16。 将根据 sysref SYNC 置位至两个转换器。  

    • 我想知道 LMFC 将饱和零时的 LMFC 边界。  

    此致、  

    Sarojini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    我的通道速率为6Gbps。 JESD IP 会将每通道的16位数据帧时钟导出。

    此致、

    Sarojini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    ADC 的 LMFC 边界将是对 SYSREF 上0->1的变化进行采样的器件时钟的正边沿。  

    在您所提到的情形中、ADC 可能正在 SYNCn 引脚上执行额外的多帧同步、这就是当 SYNCn 延迟将其推送到下一个 LMFC 周期时您会看到两个多帧差值的原因。 不过、这不会影响 ADC 之间的同步、因为采样不会出现额外的延迟。  

    此致、

    艾米特