This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830-EP:有关器件型号的问题、V62/06671-01XE/-02XE。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830-EP, DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203642/dac8830-ep-question-about-the-part-number-v62-06671-01xe--02xe

器件型号:DAC8830-EP
主题中讨论的其他器件: DAC8830

大家好!

 由于交货周期很长、我的一个客户考虑使用 DAC8830-EP 而不是 DAC8830ICDR。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问题1: DAC8830和 DAC8830-EP 之间有什么不同之处? 是否仅在工作温度范围内?

问题2. DAC8830-EP 的完整器件型号如下。
    DAC8830MCDEP   (包装数量/载体:75/管)
   DAC8830MCDRP  (包装数量/载体:2500/大型 T&R)
   V62/06671-01XE    (包装数量/载体:2500/大型 T&R)
   V62/06671-02XE    (包装数量/载体:75/管)
   DAC8830MCDEP/DAC8830MCDREP 与 V62/06671-01XE/V62/06671-02XE 之间有什么不同之处?  

问题3:   与 DAC8830MCDEP/DAC8830MCDREP 相比、V62/06671-01XE 和 V62/06671-02XE 是非常奇怪的数字。
   为什么要为这些器件型号命名?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    EP 表示增强型产品。 有关更多信息、请参阅此文章:

    了解高可靠性级组件的质量等级

    这些器件是相同的且具有相同的器件标识(根据数据表)、一个使用器件名称命名、另一个使用 VID。  

    V62/06671-01XE 和 V62/06671-02XE 可订购产品 以资质和可靠性报告中使用的"DLA VID"(国防后勤局(DLA)供应商项目图(VID))编号命名:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    非常感谢您的答复。
    因为你的解释,我能理解得好。

    再次感谢大家、此致、
    和也。