This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60 PLL RESET 类别

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204708/ads54j60-ads54j60-pll-reset-claer

器件型号:ADS54J60
你好。

请介绍一下 ADS54J60内置串行器/解串器 PLL

1、PLL 复位时间是多长?
(将40h 写入地址6-017h。 ->将00h 写入地址6-017h。 此期间的时间)

2.清除 PLL 复位后,我应该等待多长时间才有下一个设置?
(将00h 写入地址6-017h。 ->将00h 写入地址4-003h。 此期间的时间)

3.串行器/解串器 PLL 锁定需要多长时间?

谢谢!
安山市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安山市

    复位只需几个器件时钟即可处理。 您可以在清除复位后立即执行另一个寄存器写入、因为 SPI 写入会花费许多器件时钟周期来处理。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Jim

    3号问题 SerdesPLL 锁定需要多长时间?

    您可以从答案中想象出来,如果还有一个 PLL 复位清除 SPI 命令集(2MCLK*24clk),它是否可以被视为锁定?

    此致
    安山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安山市

    10ms。

    此致、

    吉姆