This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:在 ADS1293的 RLDOUT 引脚中测得的电压是否正确?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1203915/ads1293-correct-voltage-measured-in-the-rldout-pin-from-ads1293

器件型号:ADS1293

您好! 我正在使用 ADS1293、并且我想知道 IC 的某些引脚中应该显示什么电压值。
例如、我正在使用内部连接到 RLDIN 输入的2、4V 内部基准电压。 我应该在 RLDOUT 处看到2、4V? 或1、5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、RLDREF 引脚应该为2、4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 ADS1293评估套件/电路板(EVM)?

    ----------------

    还取决于一些其他电压和设置吗?

    例如

    什么是  

    VSS 27模拟电源接地?

    VDD 28模拟电源正电源?

    数据表第7页  

    在 TA = 25°C、2.7V≤VDD≤5.5V、1.65V≤VDDIO≤min (3.6V、VDD)、VREF = 2.4V 时

    右腿驱动基准 RLDREF 输出空载电压(VDD–VSS)/2.2V    

    如何设置 PACE2RLDIN?

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我正在将自己的电路板 与 ads1293 IC 配合使用。 VDDIO 和 VDD 为3.3V、VSS 为0V。 PACE2RLDN 设置为1 (该位为1时、右腿驱动放大器从 RLDIN 引脚断开、并在内部连接到 RLDREF 引脚。) 根据数据表中的这些公式、我认为我在 RLDREF 和 CVREF 中测量的值是正确的。

    另外、是否有这样的公式表明 RLDOUT 引脚应存在多大的电压? 或取决于连接到 CM 检测器等的通道。
    我在 RLDOUT 引脚中测量到~2、65V、我不知道这是否正确...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 这个问题吗?

    谢谢