This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:用于多个器件的 SPI 连接

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1202694/ads1255-spi-connection-for-multiple-devices

器件型号:ADS1255

您好!

请告诉我有关 SPI 规格的信息。

客户计划总线连接五个器件的 SPI I/F。
数据速率大约为1.4Mbps、是否有任何问题?

客户担心输入电容导致的波形失真。
您是否知道输入电容的值?


我认为所有 SPI 引脚都有 ESD 保护。 是这样吗?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5163865:

    ADS1255上每个引脚的电容在 IBIS 模型中给出: https://www.ti.com/lit/zip/sbam108。您可以使用这些值来估算使用多个器件的总线总电容

    数字输入引脚受 ESD 二极管保护。 为确定这一点、您可以查看 ADS1255数据表中的绝对最大额定值、查看这些引脚被限制在+6V。

    -Bryan