This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK 中使用的 ESD 二极管

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221661/ads1298ecgfe-pdk-esd-diodes-used-in-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

您好!

未安装在  ADS1298ECGFE-PDK PLZ 的 PCB 上的 D1至 D10的封装尺寸是多少?
最好知道 D1至 D10可用于+3V AVDD 系统的潜在器件型号。

是否有适用于 Altium 的 PCB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 ESD 或 TVS 二极管的配置和占位符、便于用户根据自身需要进行测试。

    TI 没有适合它的建议器件。

    允许披露/共享的所有可用源文件都已在 TI 的网站上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它看起来像是 SOT-23封装。
    我计划将 BAS40-04-G 用于 D3、D4、D7、D9和 D10 (在 RL、LA、LL、RLD 和 V1上)。

    没有 预防措施 需要哪些与导联脱落检测或电源选择相关的功能?

    我计划使用默认的6nA 电流源进行直流导联脱落检测。

    请提供建议。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些 ESD 或 TVS 二极管配置是占位件、用户可以根据自己的需求来选择自己的、以便在需要进行一些测试时使用。

    TI 不能建议最终产品的这些部件、因为它最终会影响产品需要通过和/或符合的任何标准、法规和/或认证、而且我们不是标准、法规和/或认证专家。

    客户需要决定和确定这些外围器件、并与监管、QA 和 QC 团队一起进行设计、以满足任何标准或要求。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们不打算将开发套件附加到真实患者/人身上或通过监管测试进行。
    我理解您对患者安全和监管的担忧,您不想提出任何建议。

    但是、问题在于了解添加 BAS40-04-G 等导向二极管是否会影响导联脱落检测功能。
    因为这些细节在数据表或任何其它应用手册/文档中都不是很清晰。 它只有与交流和直流导联脱落相关的简要信息、但没有详细的有关其实现方式的方框图。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户需要在整个实验、测试、A/B 测试、数据收集和分析以及比较过程中对其进行测试、以便在做出决策之前观察是否存在任何差异。

    数据表未列出或显示 ESD/TVS 二极管、因为 ADS 不需要使用它来采集 ECG 信号或导联脱落检测。 因此、客户可以自行决定是否使用 TV/ESD 二极管以及使用哪种二极管、并在做出最终决定之前完成上述测试。

    此外、我们不是 TVS / ESD 二极管专家、因此我们对用于产品开发的 ESD/TVS 二极管的评论或建议知识有限。

    谢谢