您好!
未安装在 ADS1298ECGFE-PDK PLZ 的 PCB 上的 D1至 D10的封装尺寸是多少?
最好知道 D1至 D10可用于+3V AVDD 系统的潜在器件型号。
是否有适用于 Altium 的 PCB 文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
未安装在 ADS1298ECGFE-PDK PLZ 的 PCB 上的 D1至 D10的封装尺寸是多少?
最好知道 D1至 D10可用于+3V AVDD 系统的潜在器件型号。
是否有适用于 Altium 的 PCB 文件?
您好!
客户需要在整个实验、测试、A/B 测试、数据收集和分析以及比较过程中对其进行测试、以便在做出决策之前观察是否存在任何差异。
数据表未列出或显示 ESD/TVS 二极管、因为 ADS 不需要使用它来采集 ECG 信号或导联脱落检测。 因此、客户可以自行决定是否使用 TV/ESD 二极管以及使用哪种二极管、并在做出最终决定之前完成上述测试。
此外、我们不是 TVS / ESD 二极管专家、因此我们对用于产品开发的 ESD/TVS 二极管的评论或建议知识有限。
谢谢