This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449EVM:请求提供有关将 ADS4449连接到 Xillinx FPGA 的信息

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, FMC-ADC-ADAPTER, ADS4449EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231816/ads4449evm-request-for-information-on-connecting-ads4449-to-xillinx-fpga

器件型号:ADS4449EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4449FMC-ADC-ADAPTER

您好!

我目前正在从事一个需要将 ADS4449与 Xilinx 平台相连的项目

如果您能向我提供有关如何将 ADS4449连接到 ZC702的一些更详细的说明、将不胜感激  

具体而言、我对以下内容感兴趣:

  • 需要哪些硬件组件(我认为  ADS4449EVM 和 FMC-ADC-ADAPTER)
  • 连接过程涉及哪些步骤?
  • 是否有任何可以使用的示例源代码(VHDL、固件)?

如果您能向我提供所需装备的清单,我也将不胜感激。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您发现的、唯一所需的硬件是 ADS4449EVM 以及  FMC-ADC-ADAPTER。 要进行连接、只需将 ADC EVM 连接到适配器、然后将适配器连接到 Xilinx 开发套件即可。 我们没有任何使用 ZC702的 LVDS 接口的示例源代码。 我建议后续步骤是使用我们的原理图确定 LVDS 输出所在的 FMC 引脚、然后搜索 Xilinx 的论坛以获得有关启动和运行 LVDS 接口的帮助。

    此致、蔡斯