This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:数据表上的 IAVDD 值

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232602/dac8771-iavdd-value-on-the-datasheet

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件:DAC8775EVM

您好!

下面是 DAC8711数据表中的内容。

我想确认黄色标记值的情况。
在这种情况下、降压-升压功能是否被禁用?

并且只有0-20mA 模式下的电流消耗可用。
具有 IOUT 模式的 IAVDD 比 VOUT 模式的更慢吗?  如何在 VOUT 模式下使用 I_AVDD?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州奥巴塔山


    我认为这是在启用正降压/升压、而禁用负降压/升压时。 在表格的第二行中、VNEG_IN 设置为0V。 创建 VNEG_IN 电压需要比 VPOS_IN 更多的电流。

    具有 VOUT 模式的 IAVDD 在电流下可能与 IOUT 模式非常相似。 AVDD 是器件除降压/升压转换器和输出放大器之外的所有模拟电路的电源。 PVDD 为降压/升压提供电流、并为输出放大器提供电压和电流输出。

    我将尝试查看 EVM 上的电流、但无法确定任一电源的准确电流。 在 DAC8775EVM 中、AVDD 和 PVDD 电压在板上连接在一起、我无法直接测量每个电流。


    约瑟夫·吴