This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:降低 Vpp 的方法

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1232235/ads54j60evm-ways-to-reduce-vpp

器件型号:ADS54J60EVM

您好、E2E 专家!

你好。

我有一个关于 TI ADS54J60EVM ADC 输入信号的技术问题。

我 μs 对频率为80MHz、持续时间约为400ns 且 Vpp 约为4.4V (-2.2V 至2.2V)的信号进行数字化处理。 在某些情况下、Vpp 可能会高2或3倍。 此时、我将使用分压器将信号降低到 Vpp ~1V、但这也会降低峰值之间的信号、我不希望这样做。

您能给我建议一种不同的方法吗?

此外、我需要使输入信号保持不变 、但 大约 400ns 的初始部分除外、在该部分、信号应受到限制、但不应衰减、从而不超过 ADC FSR。  

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们建议使用衰减器。 微型电路具有多个选项、如果您愿意、还包括 SMT:  

    https://www.minicircuits.com/WebStore/Attenuators.html 

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    你好。

    如果我直接将信号发送到 ADC 而没有任何衰减、该怎么办? 100μs 一下、我的信号具有4.4V 至8V Vpp 的高电压区域、每2 μ s 大约400ns。 这会损坏 ADC 吗?如果不会、此类信号的 Vpp 限制是多少?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    在数据表的"7.3建议工作条件"下、"差分输入电压范围"具有1.9Vpp 的最大值、可驱动 ADC 达到满量程。 输入幅度高于这些条件的信号会降低数据表规格中的 ADC 性能、并可能损坏器件。  

    此致、Amy