This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:共模滤波

Guru**** 1144180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229730/ads8678-common-mode-filtering

器件型号:ADS8678

你(们)好!

我在 ADS867x 数据表和 ADS8678EVM-PDK 中注意到、共模滤波没有参考或设计信息。 这是因为这个器件没有什么好处吗? 在我的应用中、我预计会有长导线连接到 ADC 输入、并且不确定差分模式滤波器是否足够(根据数据表中差分滤波器的该参考文献):

   

提前感谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    很抱歉耽误了时间!  答案很简单:"视情况而定"。  至少在初始原型设计阶段、为差模以及共模滤波放置电阻器和电容器是适当的。  您可以使用"零欧姆"填充 R、并将电容器保留为 DNI、同时根据从长导线(希望它们是双绞线)获取的信号来调整系统。