This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:适用于 LVDS/AC 耦合的 VCLKP-VCLKM (最小值/最大值)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1234732/ads6145-vclkp-vclkm-min-max-for-lvds-ac-coupled

器件型号:ADS6145

您好!

数据表第4页说明 LVDS/AC 耦合的 VCLKP-VCLKM (typ)为+/- 0.35Vpp。
我的客户还想知道它的最小值和最大值。

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野市、

    与设计团队进行核实。 希望尽快收到他们的回复。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野市、

    设计团队回复:

    最小值需要200mvpp、最大值可以是2vpp。

    MIN 可确保功能正常、但抖动会很差。

    可以确保良好的抖动。

    此致、

    吉姆