请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1298
嗨、大家好!
我有一个 ADS1298的 EVM 板、我在该板上找到一个可与 MMB0通信的 EEPROM。 芯片 EEPROM 的用途是什么?
如果 在 没有 EEPROM 芯片组的情况下将自己的板连接到 MMB0、此功能是否有效?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好!
我有一个 ADS1298的 EVM 板、我在该板上找到一个可与 MMB0通信的 EEPROM。 芯片 EEPROM 的用途是什么?
如果 在 没有 EEPROM 芯片组的情况下将自己的板连接到 MMB0、此功能是否有效?
谢谢!