This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:EVM 板上的 EEPROM 功能

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236768/ads1298ecgfe-pdk-eeprom-function-on-evm-board

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

嗨、大家好!

  我有一个 ADS1298的 EVM 板、我在该板上找到一个可与 MMB0通信的 EEPROM。  芯片 EEPROM 的用途是什么?

如果 在 没有 EEPROM 芯片组的情况下将自己的板连接到 MMB0、此功能是否有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EEPROM 会存储至少的器件 ID、如果与 ADS1298EVM GUI 配合使用、MMB0将需要这些 ID。

    如果客户不使用 ADS1298EVM GUI、则可以绕过 EEPROM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!