主题中讨论的其他器件: ADS1298
大家好、我是在尝试了解可以为 ADS1292R 芯片配置的 SPI 时钟速度(TSCLK)。
根据 Tsclk 常见问题解答、我们似乎可以达到 Tsclk 的20MHz。
不过、在数据表的第8.5.1.2章("串行时钟(SCLK)"一章中、
有人指出 SCLK 的速度只能是 f_clk 的两倍?
在我们的应用中、我们要将 其配置为4MHz SPI 速度。 我们采用芯片内部时钟(512KHz)、并 将采样率配置为 4000个样本/秒。
在我们的测试过程中、信号输出似乎正常、并且当前 SPI 设置没有任何问题。 不过、在我们重新阅读数据表后、我们只想确保使用4MHz 是否会造成任何问题?
那么,如何正确地确定 Tsclk 的速度? 假定等式9的分母除以72是正确的吗?
谢谢!