主题中讨论的其他器件:DAC8550、
团队成员、您好、正在寻求一些建议
数据表指出不要无限期地同时在内部和外部驱动 V_REF 引脚。
我们希望使用外部3.3V 基准、而不是内部2.5V 基准。
我查看了该网站、但却找不到有关有多少时间可用于切换基准电压的任何信息。
我们的 SPI 信号将不会准备好将内部基准禁用~30ms。
当内部基准被启用时、我们可将一个外部基准放置在这个引脚上多长时间?
此外、
我们将使用3.3V 的电源 VDD 和来自带隙的3.3V 的 VREF。
在我们的当前设计中、VREF 引脚将在 VDD 为3.3V 之前达到3.3V。
这是否可以接受、还是我们应该考虑更改设计?
当 VDD 增加到3.3V 且 VREF 已设置为3.3V 时、输出电压会发生什么情况?
_______
谢谢你。
-标记