This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:通过设置 MUX 来测量基准电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239536/ads1256-measure-reference-voltage-by-setting-mux

器件型号:ADS1256

您好、专家!

我有一位客户询问了如何 通过设置 MUX 来测量 ADS1256的基准电压。

此外、客户不想进行自校准、也不想在正常运行模式下测量基准电压。

我们的器件是否能够进行以下操作? 非常感谢您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donjie Billy Hipolito、

    请让客户直接在 e2e 论坛上发布其问题、而不是让 CSC 代表其发布问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan。 客户正在使用 Gmail 帐户。 客户是否有直接联系支持的替代方法? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donjie Billy Hipolito、

    我将在离线时与您联系以讨论该问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Bryan 讲的。 谢谢你。