下面(E2E 主题)螺纹中的语言似乎很模糊、就目前而言、如果我知道关于5962R0722701VZA 器件的足够知识、那么便无法 开始进行热分析、在 器件和安装该器件的 PCB 之间使用热路径。
用户和 TI 技术人员都作出了许多假设、这些假设可能是对5962R0722701VZA 器件成立、也可能不成立。
如果没有测试数据或对器件结构的非常详细的了解(例如、器件的结构可能高度对称且器件引线不会作为重要的散热路径参与、则不可能假定接线板热阻与结壳热阻相同??? 老实说、我不知道、但 TI 可能会……)。
这 导致 我要向 TI 提出问题、对于使这个问题看起来杂乱的所有引用、我表示很抱歉、但我的意思是非常具体:
接线板热阻是否与 5962R0722701VZA 器件(TI PN:ADC128S102WGRQV、16引线陶瓷 SOIC)的结板(顶部)热阻(11.2 C/W、符合数据表 SNAS811P–2008年8月–2017年4月修订的表6、第6.4节)相同?
谢谢。
时间