This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:结至电路板热阻 ADC128S102WGRQV (5962R0722701VZA)

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242440/adc128s102qml-sp-junction-to-board-thermal-resistance-adc128s102wgrqv-5962r0722701vza

器件型号:ADC128S102QML-SP

下面(E2E 主题)螺纹中的语言似乎很模糊、就目前而言、如果我知道关于5962R0722701VZA 器件的足够知识、那么便无法 开始进行热分析、在 器件和安装该器件的 PCB 之间使用热路径。

用户和 TI 技术人员都作出了许多假设、这些假设可能是对5962R0722701VZA 器件成立、也可能不成立。

 如果没有测试数据或对器件结构的非常详细的了解(例如、器件的结构可能高度对称且器件引线不会作为重要的散热路径参与、则不可能假定接线板热阻与结壳热阻相同??? 老实说、我不知道、但 TI 可能会……)。

这 导致 我要向 TI 提出问题、对于使这个问题看起来杂乱的所有引用、我表示很抱歉、但我的意思是非常具体:

接线板热阻是否与   5962R0722701VZA 器件(TI PN:ADC128S102WGRQV、16引线陶瓷 SOIC)的结板(顶部)热阻(11.2 C/W、符合数据表 SNAS811P–2008年8月–2017年4月修订的表6、第6.4节)相同?

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    简短答案:

    总的来说、我同意您的观点、这并不能完全说明整个故事。 我不  θJC R_k Ω(top)= R_k θJC Ω(bottom)。 我来看看我是否可以为您提出热建模请求。

    答案很长:

    为了扩展 Joselito 和 Cynthia 的响应、 R_n ü θJC (top)和 R_k θJC Ω(bottom)是要消耗功率的并行路径。 θJC θJT 板的布局、R_k Ω(top)(在下图中被称为 R_k Ω)和 θJC θJB Ω(bottom)(有时被称为 R_k Ω)可能是一个超越另一个(与并联电阻器非常相似)的主要路径。 问题在于、热量仍然需要从外壳传递到环境空气中、这会使我们到达 R_n ü θCA (top)(或下图中的 R_n ü θTA) 和 R_n ü θCA (bottom)。 在这种 θCA 下、诸如散热器和热膏之类的器件可减小 R_θ J (top)并有助于散热。

    θJC、我对 θJC 封装没有太多经验、但我会发现、我可以发现的大多数器件的 R_sm Ω(底部)往往小于 R_sm Ω(顶部)。 但它们肯定是不同的数字。

    更大的问题是数据表实际上只提供了部分内容。 您不知道 θCA R θ θCA (top)和 R θ (bottom)只能通过昂贵的仿真技术才能找到。 数据表中的 R_k θJA Ω (θCA)+ R_k θJC Ω( θCA)、其中 R_k Ω(底部)由 JEDEC 标准 EIA/JESD51-x 系列文档中定义的标准化布局定义。 请注意、我们已经了解了一些 JEDEC 布局、这些布局兼具优点和缺点。  θJA 良好的布局(例如散热焊盘的想法)、可以优于数据表中的 R_θ J。

    有时、 数据表中会指定 R_k Ω(θJC)。 θCA ADC128S102-SP、它不是、也不能反算、因为每种不同类型的器件封装都更改了 R_BIG (底部)。 您可能想要但希望对您有所帮助的更多信息。 有关我们的测试的更多信息、可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/pdf/spra953 

    我更喜欢的方法是 直接使用热像仪对其进行测量后、直接构建电路板、在最坏的热情况下进行测试、并使用 ΨJB Ω 或 ΨJT Ω 数字。 我意识到对于这些非常昂贵的器件或埋在系统中的器件、这可能是个问题。

    我还想说明的是、这款器件已经很旧了、 我不确定会遇到什么样的障碍、但我会请求热建模团队。 根据工作量的不同、这可能需要最多一个月才能获得数字。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole:

    感谢您的回复。

    如果它有助于缩短交货周期、那么我只需要   R_n ü θJC (底部)。 这应该是简单的导通分析。

    我不需要 R_k Ω(θCA)。  同意在零件下面向空中转移将更难评估,因此可能只对狭窄的使用案例有用。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您提供的信息。 我提交了请求、然后就可以查看是否有任何问题。 我认为交货周期与团队的带宽有关(他们今天有15个新请求、他们有积压)。 我会随时向大家通报最新情况、但至少我们在队列中。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    好消息、看起来我们已经有这些数据、只是还未在 E2E 上公开共享(所有 C/W):

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 128.1
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 70.4
    结果-θ JB (标准数据表值) 117.9
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 49.4
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 108.5
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 11.9

    您可能会注意到、 R_n ü θJC (top)现在是一个新的   θJC 值、R_n ü θJC (bottom)与 (top)类似。 从本质上讲,最底层的数字被意外地放入了顶层槽。 此外、 我们现在有了更精确的仿真模型、因此值发生了轻微的变化。 我们已确认将在将来更改该值、但这些值是正确的。 我想将其标记为常见问题解答、以防万一。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cole!