This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:NC 引脚澄清

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS7955, ADS7809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243324/ads8509-nc-pin-clarification

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件: ADS7955ADS7809

您好、专家!

如果您能说明器件 ADS8509 SSOP-28封装的 NC 引脚是否可以悬空或接地、我将不胜感激。

我已经查看了数据表、找不到典型应用以及引脚说明、其中仅显示 NC (无连接)引脚的缩写。

我找到了类似的帖子((+) ADS7955:悬空 NC 引脚? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)也具有不同的器件、它说它可以悬空、但是为了避免串扰、最好是接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:

    就工艺技术而言、ADS7809和 ADS7955是完全无关的。  据我所知、ADS7809中的 NC 引脚没有内部连接、将它们接地不会获得任何好处。  最好让它们保持浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Tom 说道。 感谢您发送编修。