主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DAC81416
下午好!
目前、我将与 Arduino Mega 设置一个 DAC81416EVM、并且我对电源有几个问题。
首先、J7.5端口必须连接到 VDD/VAA。 这是否意味着应同时向该单个端口提供电压相等的模拟信号和数字信号? 或者是否应该连接单个源、本质上可以是数字或模拟? 如果是这种情况、Arduino 的5V 输出能否使用?
其次、VCC 电压应该是模拟电压、对吧?
最后、如果 VIO 由外部电源提供给 J7.4、是否需要使用测试点、或者是否可以使用 J8? 如果确实需要使用测试点、VIO 源是否可以连接到 J8.5、以便 J8可以在没有 USB2ANY 的情况下用于 SPI 通信?
谢谢!
蒂莫西·班内特