This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:电压电源问题(VDD/VAA)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245821/dac81416evm-voltage-supply-questions-vdd-vaa

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDAC81416

下午好!

 目前、我将与 Arduino Mega 设置一个 DAC81416EVM、并且我对电源有几个问题。

首先、J7.5端口必须连接到 VDD/VAA。 这是否意味着应同时向该单个端口提供电压相等的模拟信号和数字信号? 或者是否应该连接单个源、本质上可以是数字或模拟? 如果是这种情况、Arduino 的5V 输出能否使用?

其次、VCC 电压应该是模拟电压、对吧?

最后、如果 VIO 由外部电源提供给 J7.4、是否需要使用测试点、或者是否可以使用 J8? 如果确实需要使用测试点、VIO 源是否可以连接到 J8.5、以便 J8可以在没有 USB2ANY 的情况下用于 SPI 通信?

谢谢!

蒂莫西·班内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Timothy Bennett:

     

    首先、J7.5端口必须连接到 VDD/VAA。 这是否意味着应同时向该单个端口提供电压相等的模拟信号和数字信号? 或者是否应该连接单个源、本质上可以是数字或模拟? 如果是这种情况、Arduino 的5V 输出能否使用? >>是的、VAA/VDD 都可以是单电源(模拟)、只需满足 DAC81416数据表中的电流要求

    其次、VCC 电压应该是模拟电压、对吧? >>是

    最后、如果 VIO 由外部电源提供给 J7.4、是否需要使用测试点、或者是否可以使用 J8? 如果确实需要使用测试点、VIO 源是否可以连接到 J8.5、以便 J8可以在没有 USB2ANY 的情况下用于 SPI 通信? >>您可以直接使用 J8 U2A_3P3节点、无需使用 EXT_VIO。 只需确保正确连接 J10 (1-2)引脚。

     

    谢谢。

    桑贾伊