请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0401B-10-Q1 您好!
我遇到了一个问题、即编程电阻值与数据表中的表1不匹配、我担心这会误解表格或在原理图中出现问题:
请注意 GND 和 GND_IC 短接。
在本例中、如果我将0x77写入器件、那么在 HW 值为760欧姆(相对于700欧姆)与681欧姆(0x78)之间测量时、我将获得电阻值。 我已在布局上验证、在我的测量中没有其他路径会增加电阻-我想问一下我的原理图中是否有明显的东西会导致电阻增加。
谢谢、此致、
时间