This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:哪个器件可以替代 LMP90100

Guru**** 1227050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100, LMP90080, LMP90079, LMP90077, LMP90078, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247996/lmp90100-which-device-can-replace-the-lmp90100

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件: LMP90080ADS124S08

大家好、

我的客户 以前使用过 LMP90100。 由于 LMP90100缺货、我客户的生产线暂停。

推荐一款可以替代 LMP90100的新器件是紧急情况、两款器件最好是 P2P。

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bella (GZ) Li:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户姓名

    LMP90100具有如下所示的一系列器件。 这些都是引脚兼容的。 每个器件还有16位型号(LMP90080 / LMP90079 / LMP90078 / LMP90077)

    如果这些器件对客户不起作用、则下一个最佳选择是 ADS124S08。 与 LMP90100相比、ADS124S08是一款 ADC、好得多、因为它具有更好的直流性能、更低的噪声、更低的功耗、更快的数据速率以及更低的成本。 如果您想了解有关 ADS124S08的更多信息、敬请告知

    -Bryan