This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:有关双通道工作模式和板载时钟的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251376/adc12dj5200rfevm-question-about-dual-channel-work-mode-and-onboard-clock

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04828

您好!

我对双通道工作模式和板载时钟有疑问。

1.板载时钟的最大采样频率是10.4GHz/单通道和5.2GHz/双通道? 我看过用户指南和数据表、看来 LMX2594足够强大来提供5.2GHz 采样时钟、 但没有确切的答案。

2.如果选择了双通道工作模式,我该怎么办? 如果 我可以参考某些用户指南(我们有 TSW14J57)。 两个通道同步了吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    1.单通道模式下的 ADC 能够达到10.4GSPS、因为它会在器件上交错两个 ADC。 在双通道模式下、ADC 仅能提供5.2GSPS 的采样率。 我对您所说的"LMX2594足够强大"不太清楚、您能否详细说明一下。  

    2.另外还有一份 EVM 用户指南,指导您如何设置和使用 TSW14j57板。此处提供了该板的链接。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau640b/slau640b.pdf?ts=1690232094567&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADC12DJ5200RFEVM

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Kleckner:

    感谢您的回答!

    对于我的原始问题1、 我对板载时钟是否支持最大采样频率存在疑问、 。 因此、我查看了用户指南和 ADC 数据表、 发现 LMX2594生成采样时钟、如图所示。 1.接下来、我查看了 LMX2594的数据表、发现了一个使用100MHz Fosc 来生成8GHz Fout 的应用、如图所示。 2.因此,图1 (EVM)中的 Fosc 为260MHz,它应该具有生成5.2GHz 时钟的能力。 这就是我说 "LMX2594足够强大"的原因。 但我是 电子电路领域的非专业人士、我必须寻求专家的建议。

    对于您的响应2、我已浏览了 EVM 用户指南、并成功地对单通道数据进行了采样。 但是、指南中没有有关如何设置双通道的信息。 是否有 可供参考的有关双通道的 pdf 文件?

     

    最佳

    雷周

     

    图1板载时钟系统方框图

    图2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    是的、在使用板载时钟时、ADC12dj5200EVM 可以以最大频率采样、所发生的情况是、两个 ADC 内核都会获得5.2GHz 的采样时钟、然后这些 ADC 会交错、从而有效地使 fs 加倍。 此功能仅在单通道模式下可用。  

    要设置双通道或单通道模式、必须选择正确的 JMODE、我在 ADC 用户指南中提供了一张屏幕截图、其中介绍了每个 JMODE 及其功能。 一个简单的示例是 JMODE 1、如果您要在一个通道上以其最大采样频率运行 ADC、则需要使用该 JMODE。 如果您想要一个双通道 ADC、那么您可以选择 JMODE 2。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Kleckner:

    你的回复帮助我很多!  

    我还有一个小问题。  假设 为两个 EVM 板提供了通用的外部参考时钟(260MHz)、这是否意味着两个板的采样时钟同步?  

    非常感谢!

    最佳

    雷周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    对于外部参考时钟、如果提供通用的外部参考、则不会使两个 EVM 板同步。 为此、您必须执行以下操作...

    • 确保两个 EVM 上的 LMX2594已同步。 虽然这显然不是器件 GUI 的特性、但可以通过直接写入 GUI 的"Low Level"选项卡中的 LMX 寄存器来实现。 完成此操作后、两个采样时钟都将同步。
    • 确保两个 EVM 上的 LMK04828同步、与 LMX 类似、它不是器件 GUI 的一项功能、但可以通过写入寄存器来完成。 现在、FPGA clk 和 FPGA 系统参考将会同步。
    • 如果您使用多个 FPGA、则需要确保它们之间有同步信号、以便它们同时捕获数据。

    在满足这些标准之后、两个 EVM 板将被同步。

    此致!

    埃里克·克莱克纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Kleckner:

    非常感谢您的详细回答!

    最佳

    雷周