This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:支持64kSPS?

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1257104/ads131m02-64ksps-support

器件型号:ADS131M02

大家好、

根据相关的 E2E 博文、似乎有些器件仍然具有不支持64kSPS 的器件版本。 下面的器件标记是否支持64kSPS?

__________________

|       A131M02 |

|    \TI/ 25K  G4  |

|         CTGL  |

|_________________ |

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    恐怕这还是老款不支持涡轮模式的芯片。
    如果您愿意、我可以检查一下我们是否有任何新材料可以发货给您。 您需要多少个器件?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我确认了我们有可用的器件可以发货给您。 我假设您需要 EVM 的 TSSOP 封装?
    请输入 ZS 请求、我们将在之后处理。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    我可以与团队核实需要多少。

    是否有办法通过订购指定需要涡轮模式器件?

    似乎现在很幸运、直到所有"旧"器件都用完为止。

    谢谢。
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    通过 TI Store 订购时、您无法指定。
    如果您提出 ZS 申请、我会处理好、并向您发送含有最新器件的新材料。

    我们可能有办法将旧材料从 TI 商店中取出。 但这需要一点时间。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程已脱机。

    此致、
    约阿希姆·武尔克