请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLA2024 主题中讨论的其他器件: ADS1015
对于 TLA2024、是否有用于读取60Hz 信号的建议设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
欢迎来到 E2E 论坛! TLA2024是一款具有低通数字滤波器的 Δ-Σ 过采样 ADC。 此外还使用 I2C 接口、因此使用此器件比较困难、因为需要以连续、连续的方式采集每一个样本。 输入电压需要处于 ADC 的输入范围内、即 VDD 和 GND 之间。 所需的数据输出速率需要至少是要捕获的输入频率的2倍(奈奎斯特)。
您可能需要考虑使用 ADS1015、它还能够触发 RDY 信号以了解转换何时完成以及何时准备好从器件中读取。
此致、
鲍勃 B