This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00308, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260967/afe58jd48-1

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件:LMK00308LMK04832

我使用 FPGA 通过 JESD204B 接口子类1同步接收来自8个 AFE 的数据、如何将时钟和参考频率信号连接到 AFE 和 FPGA? 我发现 LMK0482X 芯片最多仅支持7对器件时钟和 SYSREF 输出。 我不确定是否需要将8对器件时钟和 SYSREF 连接到 AFE、此外还要将1对器件时钟和 SYSREF 连接到 FPGA。 如果是这样、一个 LMK0482X 芯片的输出就不够了。 我的所有8个 AFE 都在相同的模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您的联系。

    我知道你的问题,请允许我考虑一个可能的解决办法。

    我会在明天或更早的时候回复您。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这是我基于自己的理解而制定的解决方案。 我不确定这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    没错。  

    我们一定要使用多个器件。  

    您所示的方框图与所需的方框图非常相似、但我们也需要确保两个 LMK 之间的同步。

    我将和时钟团队讨论这种方法的可能性。 我会在晚上回到你身边。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您的耐心。

    并考虑了一些有关功耗和优化的注意事项。 我认为使用2个 LMK0482x 并不是一个好的解决方案。 这会消耗电力、并且在多个器件/FPGA 之间进行正确同步会出现问题。

    我认为您应该使用 LMK04832时钟扇出缓冲器的组合、如 LMK00308来实现计时。  

    因为该器件受 NDA 限制。 我正在通过电子邮件分享我们之前的128通道 JD48项目之一中时钟方案的方框图。  

    谢谢。此致、

    阿比谢克