This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADC 失调电压校准

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1, ADS7038
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263164/ads7038-q1-adc-offset-calibration

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7038

您好!

我正在寻找有关 ADS7038/ADS7038-Q1内部失调电压校准的更多信息。 数据表提到了该功能并指定了 失调电压校准后的输入失调电压误差、但并未说明该功能的工作原理或执行失调电压校准所需的时间。 如果 TI 能提供更多有关内部失调电压校准功能的信息、不胜感激。

谢谢。


-亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  在整个转换过程中、校准功能的工作方式是在内部将 ADC 输入短接至地一个运行。  该过程需要16us MAX 才能完成、并可以通过轮询 CAL 位来进行验证、如第8.3.4节所述。  如果您有任何进一步的问题、请告诉我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。