This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:斜坡模式-不同的低8通道和高8通道

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268756/afe5816-ramp-pattern---different-low-8-and-high-8-channels

器件型号:AFE5816

当 PAT_SELECT_IND = 0时、所有通道应该具有相同的斜坡模式。 但8通道高电平和低电平之间会出现随机偏移。

例如、当 通道1-8 读取100时、通道9-16读取900时。 所有16个通道只会偶尔读取相同值。

我缺少什么?

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    默认情况下、跨通道的模式不会对齐。 要在通道间对齐模式、您必须在启用测试模式后向器件施加 TX_TRIG 脉冲。 TX_TRIG 将复位模式、并在通道间对齐。 您必须满足数据表中提到的具有 ADC 时钟的 TX_TRIG 时序。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有连接 TX_TRIG。 我认为使用 SPI 进行同步是无法在常规 IC 中实现的。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    是的、TX_TRIG 至关重要。 通过 SPI 进行同步将无法一致地工作。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔