This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:查找寄存器映射

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270198/dac8568-looking-for-register-map

器件型号:DAC8568

尊敬的管理员:

我可以知道从何处获得 DAC8568ICPW 上的寄存器映射吗?

DS 中的这个并不清楚。 我们没有显示每个数据位用途的详细信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、  

    数据表中的表4显示了完整的寄存器映射。 该器件对 DB31至 DB24中的控制位以及 DB23至 DB20中的通道/地址位进行解密。 表中显示了如何为每个功能配置控制位、然后它会告诉您将数据位发送到何处。 其他任何列为 X 的值都是该特定函数的"无关"值。 这意味着它们对该功能没有用途。 您可以将它们写为0或1、这样不会有区别。  

    例外情况是保留位。 请勿将 DB31配置为以下控制位的任何组合:

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  Katlynne ,

    非常感谢您的帮助!