This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:SPI 时序规格问题

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271675/amc7834-spi-timing-spec-questions

器件型号:AMC7834

您好、

客户使用 AMC7834并对 SPI 时序规格有一些疑问、例如 ODZ 和 OZD、尽管到目前为止没有任何通信问题。  

客户测得的 tODZ 为-452ns (规格:0-10ns)、tOZ 为20.4ns (规格:0-15ns)、这些值都在 DS 时序规格范围内。  

请帮助澄清我们的测量方法或任何误解。

tODZ:  

Q1:参考了 DS 中的图2、从/CS 的50%上升沿到 SDO 的最后一位测得的 tODC 是否正确?  如果是这样、 tODZ 为-452ns、为负值并且超过了10ns 规格。

TOZD:

Q2: 参考 DS 中的图2、客户在第一个 SDO 位之前从 SCLK 的50%水平测得的 TOZD 是否正确? 如果是、TOZD 为20.4ns、这超过了规格15ns。  

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    芯片选择、时钟和 SDO 线路均从您的控制器驱动、而不是从 AMC7834器件驱动。  

    T (ODZ):对于 SPI 的大方案、这个时间无关紧要。 该器件只需要测量时钟脉冲上的 SDO 线路。 如果 没有更多时钟脉冲、则 SDO 线路被忽略。 SDO 在 CS 之前进入高阻态其实更安全、因为 CS 线路不可能过早进入并停止通信。

    T (OZD):只要 SDO 在下一个时钟周期之前发生移位、您就处在一个好地方。 这对于非常快速的 SPI 通信更加重要。 例如、如果您使用的是最大15Mhz 的频率、每个时钟周期将大约为66ns。 15ns T (OZD)时序对于达到的速度变得更加重要。  

    同样、时序不一致来自 SPI 控制器、但由于 SPI 通信系统的灵活性、您不会看到任何问题。

    请告诉我这是否有帮助!

    谢谢。
    埃林