请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038-Q1 您好!
我已将器件配置为在"动态模式"下工作。 同时启用 CRC 和 附加的状态 。 我在接收帧中得到的4位"状态"中收到 CRC 错误。 我尝试了以下2种情形
1.附加了3个字节的 CRC 并在 TX 帧的第4位附加了 CRC。 4位 状态 在 LlswADS7038RxBuf 中始终给出"0x0A"、这意味着 CRC 错误
2.附加了12位 CRC ='1'+'4位'通道 ID+0并附加到末尾。 仍然收到 CRC 错误
注意 :即使有 CRC 错误,我不断地得到 ADC 的值
需要有关如何在动态模式下计算 SW 计算出的 CRC 并将其附加到 TX 帧的支持。