This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:模拟高通滤波器建议值范围

Guru**** 1123190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274442/ads1298-analog-high-pass-filter-recommended-values-ranges

器件型号:ADS1298

您好!

我愿意实施基本的模拟高通滤波器、以开始消除直流失调电压和极低频率(~0.05Hz)。  

在评估板(SBAU181B、 https://www.ti.com/lit/ug/sbau181b/sbau181b.pdf?HPF=1695607433684、 第62页)中、提供了可用于实现该 ts 的封装(C85、R32、C78、R12等)。 :为了保持系统正常运行(输入阻抗等), R & C 的建议值范围是多少? ?

谢谢!

此致、

Paul-Alexandre,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、TI 对高通滤波器设计没有特别的建议、因为这些仍可能依赖于客户的产品、电极和元件的阻抗容差/偏差(可能影响 CMRR 和 SNR)和/或其他法规要求。

    首先、可以使用10k、20k、40k 或兆欧的电阻器来寻找并调节电容器。

    同样、用户需要进行测试、数据收集和分析以及 V&V 才能做出决策。

    谢谢