This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:让阈值为43MeV -您的测试是否更高?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276095/afe11612-sep-let-threshold-of-43mev---did-you-test-higher

器件型号:AFE11612-SEP

您好!

在数据表中、我可以看到 AFE11612-SEP 的 LET 阈值为43MeV。 是否超过该值? 或仅仅是在其上方未进行测试。

理想情况下我们会使用大于68MeV 的东西

感谢您的帮助、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    Erin 将查看此内容、并尽快与您联系。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们与负责辐射测试的人员进行了交谈。 看起来我们仅在43MeV 和75MeV 条件下进行了测试。 75MeV 失效、因此我们无法保证超过43MeV 的性能。

    谢谢。
    埃林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您浏览此 Erin! 非常感谢:)