This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:实时导联脱落检测

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277134/ads1299-real-time-lead-off-detection

器件型号:ADS1299

您好!

我们正在开发的器件旨在使用 ADS1299的导联脱落激励信号、在测量 EEG 信号的同时监控导联脱落状态。
导联脱落激励信号的信号质量是否有任何下降,除了直流输入阻抗(典型值为1G 欧姆至500M 欧姆),例如输入阻抗噪声?
在这种情况下、信号质量会下降多少?
我意识到失调电压下降。

设备设置
-使用 ADS1299的8通道 EEG。
-每个通道都连接到负输入端。
-参考信号通过 SRB2连接到正输入。
-偏压信号用作 DRL。
- ILEAD_OFF:00h (6nA)、FLEAD_OFF:00h (直流)、LOFF_SENSP:80h、LOFF_SENSN:FFh、LOFF_FLIP:AAh。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于直流电阻器、它取决于客户选择的上拉或下拉电阻器以及外部阻抗。

    对于直流电流方法、它会引入一些偏移、具体取决于所选的电流和外部阻抗。

    对于交流电流导联脱落检测、客户需要执行 POST DSP 和/或算法来清理/提取所需的信号。

    上述原因是欧姆定律和 基尔霍夫定律的性质。

    谢谢