This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:EVM

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277864/ads8689-evm

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: ADS8681

您好!

我的客户希望评估 ADS8689。
但我们没有 ADS8689EVM。 相反、我们有 ADS8681 EVM-PDK。
然后他们询问我、此 EVM 是否可用于将 ADS8681替换为 ADS8689。

我认为这个代换位器对 H/W 侧没有任何问题。
但我想知道 GUI 软件是否适用于 ADS8689。 是否能够与 ADS8689配合使用?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我想代表主要支持工程师回答您的问题。 这两个 ADC 的主要区别在于采样率、分辨率是相同的(16位)、因此、只要 GUI 中设置的采样率小于100ksps、客户就可以使用现有的 EVM GUI 软件来测试带 ADS8681EVM 器件的 ADS8681EVM 电路板。

    此致、

    戴尔