This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:芯片解决方案相关问题

Guru**** 1210140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2022, TLA2024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282017/tla2022-resolution-related-issues-of-chips

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件: TLA2024


关于 ADC 的应用、存在一个问题、即 TLA2022。 将范围设置为4.096V 时、差分分辨率是否可以增加单端分辨率的两倍?

例如、我在上图中确定了单端能否实现1mV 的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当范围设置为4.096V 时,差分分辨率是否可以增加一端的两倍?

    TLA2022是一款差分器件、不具有单端模式。 如果您希望 LSB 大小为1mV 且范围为0-4.096V、则需要使用±2.048V FSR、并向 AIN1引脚施加2.048V 基准电压、以使 FSR 偏移到所需的 FSR。 请记住、对于此设置、测量的精度将取决于基准的精度。

    另请注意、虽然 TLA2024是一个类似器件、它具有用于单端测量的输入多路复用器、但它也不能用于在4.096V 以上进行1mV 的测量、因为输出格式仍为二进制补码。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯