This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:菊花链中的差分输入范围连接

Guru**** 2519550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282721/ads8689-differnet-input-range-confugiration-in-daisy-chain

器件型号:ADS8689

您好!

我的客户对采用菊花链配置的 ADS8689有疑问。
数据表指出、同一链中的所有 ADS8689必须具有与以下所示相同的寄存器设置。

但我的合作伙伴希望在同一链中的每个 ADS8689上设置不同的输入范围。
可以接受吗?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obata-San:

    我不确定您为什么无法设置不同的范围、我们来问问设计团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    您可以使用不同的器件设置不同的范围-不过、链中所有器件的 SPI 格式和帧长度必须保持相同。