This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:REGCAP1/2电压

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285337/ads8588h-regcap1-2-voltage

器件型号:ADS8588H

您好!

REGCAP1和 REGCAP2的输出电压是多少? 数据表中并未指明这一点、但需要阐明如何选择具有适当额定电压的电容器。

此致、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    在 ADS8588SEVM 板上测得的 REGCAP1和 REGCAP2引脚电平为4V。

    此致、

    戴尔.